Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What is the significance of the LA6DK10 footnote ``Does not include internal coil clearing contact.``?
Issue:
Detail about LA6DK10

Product Line:
Tesys D Contactors

Envinronment:
Accessories LA6DK10 LA6DK20 LAD6K10

Resolution:
Most mechanically held contactors are provided with a coil clearing contact so the coil does not remain energized, otherwise it would hum. In this device, a coil clearing contact needs to be added.  The coil is not rated for continuous duty, so keeping the latch block coil energized will burn up the coil. A normally open auxiliary contact can be wired in series with the unlatch coil to achieve coil clearing.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia