Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

Will the Tesys GV2ME starters install into old style enclosures designed for the GV2M, GV2MC01 and GV2MC02 enclosures?

Issue:
GV2ME compatibility with old enclosure

Product Line:

Motor Starters and Protectors

Environment:
TeSys™ GV Manual Starters and Protectors

Resolution:
No, Order new enclosures using the same catalog numbers. The current enclosure has an updated DIN attachment which will accept the Tesys GV2ME starters but will not accept the old GV2M starters.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.