What is the lug torque requirement for the 8910DPA43?
Issue:
8910DP/DPA wire torque
Product Line:
Class 8910 Type DP and Type DPA, Definite Purpose Contactors
Environment:
Series C, Types DP and DPA
Resolution:
Power Terminals
Class 8910 DP = #10-32 screws - 22 inch lb. Box lugs - 40 inch lb
Class 8910DPA (20A to 40A) = #10-32 screws - 22 inch lb. Box lugs - 40 inch lb
8910DP/DPA wire torque
Product Line:
Class 8910 Type DP and Type DPA, Definite Purpose Contactors
Environment:
Series C, Types DP and DPA
Resolution:
Power Terminals
Class 8910 DP = #10-32 screws - 22 inch lb. Box lugs - 40 inch lb
Class 8910DPA (20A to 40A) = #10-32 screws - 22 inch lb. Box lugs - 40 inch lb
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.