Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Mitä yhteensopivuuksia on vanhan D2 sarjan ja TeSys D sarjan kontaktoritarvikkeissa?

D2 sarjan ja TeSys D sarjan kontaktorien tarvikkeiden yhteensopivuudet ovat listattuna alla:
 

                   1.     Apukoskettimet

 Voidaan käyttää D2 tai TeSys D sarjaa sekaisin

 2.     Ajastimet

 Voidaan käyttää D2 tai TeSys D sarjaa sekaisin

 3.     LA6DK tai LAD6K

Ei voida käyttää sekaisin. D2:n  kanssa on käytettävä LA6DK:ta ja TeSys D:n kanssa LAD6K:ta

4.     Lämpöreleet

 Ei voida käyttää sekaisin. D2:n kanssa on käytettävä LR2D:tä ja TeSys:in kanssa LRD:tä, koska molemmilla on sama asetteluväli, mutta tuotteet ovat eri kokoisia.

 

Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?