{}

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hae hakusanalla tai kysymyksellä","searchBtn":"Hae","error":"Syötä hakusana"}}

What is the current draw for the Quantum Unity Processor's 140CPU65XX0?

The power consumption of the Quantum Unity CPU'S:
140CPU65150 ........ 2.16A
140CPU65160 ........ 2.76A
140CPU67160 ........ 2.5A
The correct values are given by Power and IO calculator in Unity V2.0.2.

Note: These values do not include the PCMCIA consumption.


Schneider Electric Suomi

Oliko tästä apua?

Lue lisää
Tuotesarja:
Modicon Quantum
Lue lisää
Tuotesarja:
Modicon Quantum