{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hae hakusanalla tai kysymyksellä","searchBtn":"Hae","error":"Syötä hakusana"}}
{}

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Kyllä","noButton":"Ei","feedback":{"title":"Miten voimme parantaa toimintaamme?"},"submitButton":"Lähetä","successMessage":"Kiitos palautteestasi","title":"Oliko tästä apua?","feedbackPercentLabel":"henkilön mielestä tästä oli hyötyä","captcha":{"error":"Valitse valintaruutu"}}}
Hae usein kysyttyjä kysymyksiä

What cable is used to connect a Magelis HMISTU655 to 120VAC Zelio Smart Relay?

Part number to connect Zelio Logic SR3 RJ45 (RS485 Modbus) to HMISTUx RJ45 (RS485/232 Modbus) is either XBTZ9980 (2,5 m), or XBTZ9982 (10 m).
 

Lue