How to use the sin-ramp type in a LMC20 CNC-application?
Goals and Symptoms
How to use the sin-ramp type in a LMC20 CNC-application?
Causes and Fixes
The ramp-type settings in the drive-configuration works only for single axis movements (for example MC_MoveAbsolute,....). For CNC-application (Using of SMC_Interpolator and SMC_ControlAxisByPos, the input "iVelMode" of the Interpolator needs to set to "1". Different jerk values are not possible.
Legacy KB System (APS) Data: RESL202091 V1.0, Originally authored by JoAr on 04/23/2010, Last Edited by JoAr on 04/23/2010
Related ranges: Lexium Controller LMC10 - LMC20
Julkaistu: Schneider Electric Suomi
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.