Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

Why does ATS48 need indepent control supply CL1 and CL2 ? On the other hand, how the ATV does not have an indepent control supply as ATV48 has ?

Goals and Symptoms

Why does ATS48 need indepent control supply CL1 & CL2 ? On the other hand, how the ATV does not have an indepent control supply as ATV48 has ?

Causes and Fixes

It's due to the function of the product, the ATV control board is supply by the DC bus and you can program it without start order. For ATS, there is no DC bus but only thyristors command and you need to have a separate suplly for the control.


Legacy KB System (APS) Data: RESL159713 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altistart 48

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.