Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
ION7650/7550 - Is Parallel Redundancy Protocol possible on meters?

Issue:

How to set up Parallel Redundancy Protocol (PRP) with the fiber optic ports. The meters will be connected in two/redundant LAN network to allows data to overcome any single network failure without affecting the data transmission. The PowerLogic ION7550/ION7650 meters as I have seen has only a single fiber optic port. Are you developing to attain PRP support or is it already implemented?

Product Line:

ION ION7650/7550

Cause:

ION7650/7550 meters lacking capability to set up PRP

Resolution:


The meters are not capable of it today. In hardware, you can get 1 ethernet port, 1 fiber port, or 1 ethernet and 1 fiber port. There is no option for 2 fiber ports and there is no option for 2 ethernet ports.
In firmware, the meter only accepts configuration data for 1 network.
It is possible that in the future we would expand the hardware options to offer 2 ethernet ports and expand the firmware to allow 2 networks to be configured but we are not likely to ever offer 2 fiber ports."


Legacy KB System (APS) Data: RESL206914 V1.0, Originally authored by MiGe on 12/22/2011, Last Edited by MiGe on 12/22/2011
Related ranges: ION7550/ION7650

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia