Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Does Struxureware Power Monitoring Expert use Active X?

Issue
User wants to know if Struxureware Power Monitoring uses ActiveX controls

Product
ION Enterprise
Struxureware Power Monitoring (SPM) 7.0, 7.0.1
Power Monitoring Expert 7.2.x & 8.x

Environment
Web browser

Resolution
As of Struxureware Power Monitoring 7.0.1, Power Monitoring Expert no longer uses ActiveX controls. Note that this is not the case in SPM 7.0, in which Diagrams (WebReach) still uses TeeChart (an Active X component) for graphing.

Additional Notes:
- WebReach uses Javascript, which is a standard scripting language for web browsers. It is unrelated to Java
- The main SPM web client (/web) uses Silverlight, which is a browser plug-in. As of PME 8.1, Silverlight is no longer needed for the login page.
- The Internet Explorer web browser uses ActiveX to load plugins like Silverlight and Flash, so ActiveX cannot be completely disabled*

PME 8 and 8.1 does support other web browsers for most web application excluding Real Timetables and Alarms (still require Silverlight). The viability of the web client in an ActiveX restricted environment is dependent on whether IT groups turn off ActiveX entirely or require that vendor applications do not make direct use of it.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

  • Aloita tästä.

    Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

  • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

    Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

    Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

  • Ota yhteyttä myyntiin

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Haluaisin saada uutisia ja kaupallista tietoa Schneider Electriciltä ja sen tytäryhtiöiltä sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, kautta. Hyväksyn näiden sähköpostiviestien avaamista ja napsauttamista koskevien tietojen keräämisen (kuvien näkymättömien pikselien avulla) viestinnän tehokkuuden mittaus- ja parantamistarkoituksissa. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia