Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

License Manager Shows Zero Devices and does not Allow New Product Key

Issue
License Manager shows zero devices for both 'current' and 'maximum' number of devices. When entering a new product key, it gives the following message:
Retrieving the com class factory, error 80040154

Product Line
PME 7.x.x
ION Enterprise 6.0

Please Note:  PME2021 moved away from the old Floating License Manager and began using the License Configuration Tool as the licensing platform

Resolution
The IONSNG.dll file needs to be registered:
1. Open a command prompt; navigate to ..\ION Enterprise\System\Bin folder
2. Type regsvr32 ionsng.dll and press 'Enter' key

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.