Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

Using the ION VIP XML Import Module to Import Data from an Excel Spreadsheet

Issue
The XML Import Module allows importing of XML data from other applications or data sources for use as real-time numeric registers within the ION VIP.

Product Line
Power Monitoring Expert

Environment
ION VIP and Designer

Cause
A typical application might be to import data from an Excel spreadsheet. This data might represent, for example, scheduled production load for an industrial process. This data would be created by another program or manually by a corporate manager, and the production manager would be responsible for managing loads to this schedule.

ION Enterprise can monitor real-time loads and alarm on limits in order to manage loads, but these limits are typically static or manually adjusted in most applications.

To manually adjust these limits every day, hour or demand interval would be too cumbersome to manage. This example uses the XML Import Module to parse data from an Excel spreadsheet into the VIP. Once available to the VIP, scheduled alarming and control frameworks can be developed to automate the facilitys load management.

Resolution

See attached document for using the XML Import Module to import data.

Schneider Electric Suomi

Liitteet
Using_the_VIP_XML_Import_Module_to_Import_Data_from_an_Excel_Spreadsheet.pdf [165.96 KB]
Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.