Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What is the part number for the ION73XX RMD DB-25 cable?

Issue
A customer needs to replace an ION73XX remote display cable.

Product Line
ION73XX Series

Environment
Remote display cable

Resolution
We do not have a pinout diagram for the previously offered RMD cable (DB-25 male to DB-25 female).
Old obsolete part number: 13300-0004

The standard cable shipped with all 73XX remote display optioned meters is a parallel (straight-through) DB25 male/female cable with either a 24 or a 26 wire gauge. The customer can find a replacement cable from a distributor that meets these specs, as we no longer offer this cable. Please ensure the replacement is not 28 gauge as this will fail and cause the remote display to continuously reset or flash.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia