How do you view multiple Combox units on one web page?
How do you view multiple com boxes in one combox view page.
You would need the latest firmware on the Conext Combox and you need to navigate to settings and multi-cluster configuration
One Combox is set up as the Master and the other is set up as a slave
NOTE: Please see the attachment
You would need the latest firmware on the Conext Combox and you need to navigate to settings and multi-cluster configuration
One Combox is set up as the Master and the other is set up as a slave
NOTE: Please see the attachment
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.