Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Why the bluetooth interface TCSWAAC13FB does not restart after a power cut when is connected to the PLC TM221
As described in the Hardware Guide of SoMachine Basic, the PLC TM221xx RJ-45 connector with RS485 has some pins that MUST not be connected: Pins 1,2,3 and 6.
Please do not use 8 wires cables, use the cable reference XBTZ9980 (4 wires cable).

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

  • Aloita tästä.

    Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

  • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

    Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

    Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

  • Ota yhteyttä myyntiin

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Haluaisin saada uutisia ja kaupallista tietoa Schneider Electriciltä ja sen tytäryhtiöiltä sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, kautta. Hyväksyn näiden sähköpostiviestien avaamista ja napsauttamista koskevien tietojen keräämisen (kuvien näkymättömien pikselien avulla) viestinnän tehokkuuden mittaus- ja parantamistarkoituksissa. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia