Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What type of material is used for Flite construction?
Flite is constructed using high grade Industrial components as detailed below
  1. Enclosure (part in grey color) : PEHD or High Density Polyethylene is used in the manufacturing of the Flite Enclosure
  2. Transparent  glass part : LEXAN
  3. Attachement Claws : Polyamide for the clip and an Elastomer for the brake block.

Schneider Electric Suomi

Tarvitsetko apua?

  • Aloita tästä.

    Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

  • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

    Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

    Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

  • Ota yhteyttä myyntiin

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Haluaisin saada uutisia ja kaupallista tietoa Schneider Electriciltä ja sen tytäryhtiöiltä sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, kautta. Hyväksyn näiden sähköpostiviestien avaamista ja napsauttamista koskevien tietojen keräämisen (kuvien näkymättömien pikselien avulla) viestinnän tehokkuuden mittaus- ja parantamistarkoituksissa. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia