Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

MiCOM Px4x Power and/or Reactive Power showing incorrect sign

Issue
When monitoring power (kW) or reactive power (kVAR) on a MiCOM Px4x, the sign is negative when positive is expected or vice versa. Wiring has been confirmed to be correct and readings are showing correctly otherwise.

Product Line
MiCOM Px4x

Environment
MiCOM S1 Studio and front panel

Cause
The measurement mode setting is set incorrectly.

Resolution
The measurement mode default setting for a relay, and the setting that would apply to most customers, is 0. However the chart below shows other settings that are available for configuring the relay.
Measurement Modes

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.