Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What SCADAPack E Modbus Master Method Should I use (Modbus Scanner or IEC Programming)?
SCADAPack E Modbus Master Operation

There are 2 methods to configure the SCADAPack E rPAC/RTU to be used as a Modbus master. It can be done via IEC-61131-3 programs running on the controller, or it can be accomplished using the Modbus Scanner configuration in SCADAPack E Configurator. The method that you choose to implement depends on where the data you collect from the Modbus slave is required

IEC 61131-3 Programs

Within IEC programs, there are an additional 2 methods. The legacy version uses the I/O devices to poll Modbus slave registers. A second method using Modbus set-up blocks was introduced in firmware 8.12.1. Both of these methods will return Modbus slave data into the IEC 61131-3 program variables. The data can be used in the programs for calculations and then applied to database points (using output I/O devices) if needed.

This method is useful if the Modbus slave data will be manipulated by an IEC 61131-3 program.

Modbus Scanner

A Modbus Scanner feature was also introduced in firmware 8.12.1. This lets a user configure Modbus polling within the SCADAPack E Configurator. Modbus slave data is returned directly into the SCADAPack E point database. If some of the data is needed in a IEC-61131-2 program data can be mapped to program variables using input I/O devices.

This method is useful if the SCADAPack needs to act as a protocol converter between Modbus and DNP3 and/or the majority of the data will be sent to an upstream device as Modbus or DNP3.

Conclusion

Both methods can allow Modbus data to be used in IEC-61131-3 or converted to DNP3 points, the primary function of where the data will be used should be considered when choosing one of the 2 options.

Detailed operation of both methods is described in the SCADAPack E Documentation set (Included with the installation of SCADAPack E Utilities)


Schneider Electric Suomi

Tarvitsetko apua?

  • Aloita tästä.

    Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

  • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

    Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

    Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

  • Ota yhteyttä myyntiin

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Haluaisin saada uutisia ja kaupallista tietoa Schneider Electriciltä ja sen tytäryhtiöiltä sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, kautta. Hyväksyn näiden sähköpostiviestien avaamista ja napsauttamista koskevien tietojen keräämisen (kuvien näkymättömien pikselien avulla) viestinnän tehokkuuden mittaus- ja parantamistarkoituksissa. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia