Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Video: Kuinka asetan PID-ohjauksen Altivar Process taajuusmuuttajille?

Lisää tietoa Altivar ohjelmointioppaista:
ATV600 luku 8.9 Pump functions > PID controller
ATV900 luku 8.5 Pump functions > PID controller
  1. Tarkasta makrokonfiguraatiosi
    • 5 Complete Settings > 5.1 Macro Configuration > Application Selection
  2. Aseta anturisi käyttämä yksikkö (esim PSI)
    • 5 Complete Settings > 5.3 Define system units > P sensor unit = 1 PSI
  3. Määritä anturisi tyyppi (esim paine) ja sijainti (esim analoginen tulo 3)
    • 5 Complete Settings > 5.6 Pump functions > PID controller
    • Type of control = PRESSURE
    • PID feedback = AI3
  4. Analoginen tulo pitää skaalata sopimaan anturin arvoihin. Esim jos siitä tulee 4-20 mA signaali, niin minimi ja maksimi arvot pitää asettaa sen mukaisesti.
    • AI3 type = Current
    • AI3 min value = 4
    • AI3 max value = 20
  5. Minimi ja maksimi takaisinkytkennän arvot pitää määrittää anturin arvojen mukaisesti. Esim anturin skaala on 0-87 PSI. Yksikkö määriteltiin kohdassa 2.
    • min PID feedback = 0
    • max PID feedback = 87
  6. Minini ja maksimi PID process pitää määrittää minimi ja maksimi takaisinkytkennän rajoissa. Arvot voivat olla myös samat, mutta saat parempaa tarkkuutta asettamalla ne lineaariselle alueelle.
    • min PID process = 5
    • max PID process = 80
  7. Aseta haluamasi tavoitearvo / asettumispiste
    • Internal PID reference = 50
  8. Säädä halutessasi PID-kertoimet välilehdeltä settings

Suomeksi tekstitetty ohjevideo:
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?