Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

ENM Monitoring and Diagnostics pages display "[Invalid Date]" for timestamps

Issue

The Event Notification Module (ENM) Monitoring and Diagnostics pages display [Invalid Date] in timestamp columns instead of the actual timestamp.

Product Line

ENM 8.3.x

Environment

PowerSCADA Expert 8.1

Power Monitoring Expert 8.1

Cause

Some Windows locales use special characters for AM/PM notation (e.g., Italian [Switzerland], Chinese [Singapore]). When Windows is configured to use one of these locales, ENM cannot properly format timestamps, resulting in [Invalid Date].

Resolution

Change the Windows locale to one that uses standard AM/PM characters.
Examples:

  • Italian (Italy)
  • Chinese (China)

Steps:

  1. Open Control Panel → Region and Language.
  2. Change the locale to a supported setting.
  3. Restart ENM services if necessary.

Notes

  • This issue applies only to ENM 8.x and PME 8.1.
  • Newer versions of PME and ENM have resolved this locale parsing issue.

Recommendation

If you are using an older version of PME, consider upgrading to the latest version for improved protocol support and security. For assistance with integration or upgrades, contact Schneider Electric Technical Support at: pmo.support@se.comPME Version History

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.