{}

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hae hakusanalla tai kysymyksellä","searchBtn":"Hae","error":"Syötä hakusana"}}

Jag har radiokopplat en batteritryckknapp mot 2 st mottagare reläpuck 1 k och nu önskar jag att lägga till ytterligare en likadan tryckknapp för att kunna tända lamporna från 2 ställen. Hur gör jag ?

Batteritryckknappen som redan är kopplad och klar skall kopieras till den nya knappen genon att först trycka 3 ggr snabbt på den fungerande ( master) knappen ( fast röd lysdiod ca 8-10 sek ) och därefter 3ggr snabbt på nya knappen . Invänta grön lysdiod i båda knapparna och därefter fungerar båda knapparna identiskt. Om ytterligare knappar ( max 12 st ) skall kopplas vänder man tillbaks till Masterknappen och gör likadant på nästa knapp.

Oliko tästä apua?