Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

How to correct the system error code: 3008 in Scadapack ES?

Question:
How to correct the system error code: 3008 in Scadapack ES?

Answer:
The Status point in the 5000 series I/O is not being validated by the E-series configurator software.
The problem was the status point that was assigned is already been used ( see point address in points folder) causing the system error 3008.
To correct the problem, disable the Stat. Pt. (see details below) or assign a stat point number that was not used.

Schneider Electric Suomi

Liitteet
5000 Series IO Configuration.png [73.46 KB]

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.