Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

is it possible to find XACF sleeves as spare parts

The protective cable sleeves of both diameters are available through XACB accessories:
Dia 10...22mm for XACF0011: XACB960
Dia 22...35mm for XACF0051: XACB965
Note that if the customer want to change the support (in zamac) and the metallic hook, he should order XACB966 for XACF0051 but has to modify the support to fit with XACF

Schneider Electric Suomi

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.