What are the labels that fit with E-Stop ZB5AT8643M
With the stop of commercialization of the flat E-Stop label and the launching of 3D labels, there was no more solution for ZB5AT8643M
The product manager decided to create a few references of combined label + E-Stop
Here is the list of references that have been created (availability February 2017)
ZB5AT8643M130 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9130 "ARRET D'URGENCE"
ZB5AT8643M140 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9140 without marking
ZB5AT8643M230 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9230 "NOT-HALT"
ZB5AT8643M330 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9330 "EMERGENCY STOP"
ZB5AT8643M430 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9430 "PARADA DE EMERGENCIA"
ZB5AT8643M630 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9630 "ARRESTO DI EMERGENZA"
The product manager decided to create a few references of combined label + E-Stop
Here is the list of references that have been created (availability February 2017)
ZB5AT8643M130 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9130 "ARRET D'URGENCE"
ZB5AT8643M140 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9140 without marking
ZB5AT8643M230 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9230 "NOT-HALT"
ZB5AT8643M330 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9330 "EMERGENCY STOP"
ZB5AT8643M430 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9430 "PARADA DE EMERGENCIA"
ZB5AT8643M630 = E-Stop ZB5AT8643M + Label ZBY9630 "ARRESTO DI EMERGENZA"
Julkaistu: Schneider Electric Suomi
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.