Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
5407 Relay output module drops out communication quite frequently.
If the 5407 Relay output module is set to address 0 and the other IO modules, like 5607 IO module is also address 0 the 5407 module respond intermittently or misbehaving.
Solution:
Changed the 5407 module to address 1 or any address that is different from the other IO module address and the problem should be corrected.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja: