Are there some wall mounting accessories for XVU series?
Except for XVUZ06 which is flexible mounting accessory, there are XVUZ100T(100mm), XVUZ250T(250mm), XVUZ400T(400m) and XVUZ12 (replacement of XVBCZ12) mounting accessories for XVU as well.
Julkaistu: Schneider Electric Suomi










Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.