CM4000 meter reboots itself intermittently.
Product Line
CM4000, CM4000T
Cause
Sending an IRIG-B time synch signal (instead of a DCF-77 format signal) into a digital input configured for time synch on the CM4000 causes it to reboot randomly.
Resolution
Ensure that the proper I/O format signal is connected to the CM4000.
The CM4000's can only accept DCF-77 time synch signals.
Kindly refer to page 72 of the CM4000 Reference Manual for more details on time synch signals.
Julkaistu: Schneider Electric Suomi
Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.