How to Start your Symmetra PX 250/500 UPS
Product line:
Symmetra PX 250/500
Environment:
All Product models, all serial numbers
Resolution:
Begin by applying power to the UPS by Closing the Q1 Breaker (Located in System I/O Cabinet)
Once the display is completely powered up and the Home screen is displayed, press the wrench icon in the lower left of the screen
Then select the operation button
Select System Startup
Follow the on screen prompts for starting up the UPS. As each option is performed it will highlight the next step.
Some options are automated and will be done for you.
The following video demonstrates this procedure:
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.