Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Mikä on FX 3NET keskuksen hälytinlinjan toiminta?

FX / FX NET ja FX 3NET keskusten palokellolinjojen toiminta ( = jatkuva/pulssittava) valitaan DIP kytkimillä (MC2- tai IOC-korteilla, riippuen kummassa lähtö on). Oletuksena palokellolinjat ovat jatkuvatoimisia.

Hälytinlähdöissä on käänteinen polaarisuus (eli normaalitilanteessa jännitelähdön napaisuus on käänteinen). Tästä syystä kaikissa hälyttimissä tulee olla ns. estodiodi. Uudemmissa hälyttimissä estodiodi on vakiona. Hälytinlinjojen päätevastus on 4,7 k
Ω.

Hälytinlinjojen nimellisjännite on 24 VDC ja enimmäisvirta 500 mA. Jos virta ylittää 650 mA, saadaan oikosulkuilmoitus.

Hälytinlinja vika annetaan, jos
  • Linjan resistanssi ylittää 8800 Ω (sisältää 4,7 kΩ päätevastuksen, linjakatkos ilmoitus)
  • Linjan resistanssi alittaa 600 Ω (oikosulku ilmoitus)
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?