Speed potentiometer that Schneider-Electric recommend for Altivar drives.
Product Line :
Altivar Drives
Environment :
Open style drive
Cause :
Speed pot selection
Resolution :
Any pot within the specification of the drive should work. For all of our Drive products a potentiometer between 2.5kOhm and 10kOhm will do. The part number ATVPOT25K - 22mm once used for our drives but it may no longer be available.
Below are some of the readily available part numbers typically used with Schneider drives :
For 22mm
Metal - XB4BD912R10K
Plastic - XB5AD912R10K
For 30mm
Metal - 9001K2108
Plastic - 9001SK2108
Julkaistu: Schneider Electric Suomi










Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.