Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Kuinka muutan paikallisen Esgraf Esmikko3 yhteyden Esmikko4 ECS yhteydeksi, kun sekä Esgraf ja Esmikko ohjelmat päivitetään?

Yhteys täytyy konvertoida ja tallentaa sen jälkeen paikalliseksi järjestelmäksi, jonka sitten voi tuoda ECS järjestelmään.

Käytä työkalua EsmikkoConnConv.exe (V1.3, 16.5.2013/PK) konvertoidaksesi olemassa olevan Esgraf Esmikko 3 yhteyden Esmikko 4 yhteydeksi. Työkalu muokkaa COMMS.IDX ja COMMS.DAT -tiedostot konvertointi yhteyksiksi. Alkuperäiset COMMS.IDX ja COMMS.DAT -tiedostot tallennetaan ennen muokkausta.

Työkalun asennus:
Työkalua ei tarvitse asentaa, voit suoraan käynnistää sen.

Yhteyksien konvertointi:
  1. Käynnistä Utility
  2. Selaa ja etsi COMMS tietokanta
  3. Valitse Esmikko 3 yhteys
  4. Valitse yhteystyypiksi ( DSN asetus tai SQL serveri nimi tai osoite)
  5. Syötä oikea DSN nimi jos käytät DSN asetusta
TAI
Jos käytät "SQL Server server name or address" valintaa, syötä oikea serverin tietokoneen nimi tai IP osoite ja Esmikko tietokannan nimi. Esim esmikkoserver\Esmikko
  1. Syötä serverin oikea IP osoite (tai tietokoneen nimi).
  2. Syötä oikea IP portti, jota käytetään vahvistukseen (1514 on yleisin, mutta muitakin portteja käytetään. Katso Esmikko ohjelmiston IP portti dokumentti: Esmi software IP ports S1502GB.doc v1.5 )
  3. Paina "Convert" nappia aloittaaksesi konvertoinnin
ECS systeemien konvertointi
Jos konvertoit ECS systeemin yhteyksiä, niin sinulta pyydetään lupaa sallia ECS systeemin muokkaukseen, jotta paikalliset Esgraf käyttäjät saavat ilmoituksen ja pääsevät päivittämään sovelluksen.  Konvertoinnin jälkeen on parasta uudelleenkäynnistää ECS:n Windows palvelu EsgrafCfgServer, vaikka ECS v1.3 regeneroi systeemin kun se on ladattu.

Käynnistä Esgraf ja päivitä Elementtien data
Käynnistä Esgraf uusilla tiedoilla ja päivitä kaikkien pohjakuvaan sijoitettujen elementtien data tiedot kaikille konvertoiduille yhteyksille.

Muutokset v1.0
Lisätty mahdollisuus konvertoida Esmikko 3 yhteydet suoraksi tietokantayhteydeksi DSN asetuksiin.

Muutokset v1.2
Lisätty ECS systeemin tunnistus ja paikkaus.
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?