Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Millä liiketunnistimella voi korvata rappukäytävän painonapit, jotka ohjaavat aikarelettä/porrasvaloautomaattia?

Painonapit voi korvata seuraavilla tuotteilla;
Liiketunnistin Exxact PIR 180° 2300VA IP21 SE VAL WDE002768      
Liiketunnistin Exxact PIR 180° 2300VA IP21 SE ANT WDE003768      
Liiketunnistin Exxact PIR 180° 2300VA IP21 SE MET WDE004768      
 
Liiketunnistin Exxact PIR 120° 2300VA IP21 SE VAL WDE002766      
Liiketunnistin Exxact PIR 120° 2300VA IP21 SE ANT WDE003766      
Liiketunnistin Exxact PIR 120° 2300VA IP21 SE MET WDE004766    




Huom! Nämä tuotteet tarvitsevat nollajohtimen toimiakseen.
 
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?