Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Kuinka korvaan vanhan KNX 7" touch mtn6260-1007 kosketusnäytön uudella wiser for KNX tuotteella?


Vastaavan toiminnot saa tuotteella Wiser for KNX LSS100100.
Tuotteessa on myös visualisointiserveri, jota pääsee käytttämään puhelimilla, tableteilla ja PC:llä.
Tässä tuotteessa on monia ominaisuuksia, joista esimerkkinä etäkäytön meidän pilvipalvelun kautta.
Tuote tarvitsee myös 24VDC virtalähteen, joka löytyy referenssillä MTN693003.

Seinään asennettavan U.motion Client Touch 7 näyttöpaneelin saa tarvittaessa referenssillä MTN6260-0307.
U.motion Client Touch 7 on seinälle asennettava kompakti kosketuspaneeli KNX-järjestelmän toimintojen ohjaamiseen. Käytetään yhdessä logiikka/visualisointiyksikön homeLYnk (2820132) tai spaceLYnk (2820133) kanssa. Uppoasennus seinälle pystyyn tai vaakaan asennuskotelolla MTN6270-5001 (2820391).
Näytön virransyöttö joko 12-32VDC 7W tai PoE-liitäntä Cat5e/Cat6 UTP IEEE Std802.3at.


 
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?