Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Miksi DCU601 avauspainike ei toimi samalla tavalla Esmikko-palvelimen päivityksen jälkeen?

Vanhemmissa CT600-kenttälaitejärjestelmän kohteissa avauspainikkeet alunperin kytketty +12VDC ja 1. lukijan ”0” liittimiin.

DCU601 versioissa 17 ja 18 on tehty muutoksia 2. lukijan toimintaan, joka on estänyt ”1” pisteen käyttämisen avauspainikkeena ja toiminta poistettiin alkaen Esmikko 4.3.13 versiosta.

Esmikko 18.9 versioon on korjattu Esmikon tietokannan toimintaa niin, että kannasta voidaan jälleen tarvittaessa lukea tuo toiminto, ja vanhoja DCU601 kenttälaitteita ei välttämättä tarvitse päivittää tai kytkentöjä muuttaa.

Tarkempi kuvaus ongelmasta ja sen ratkaisusta löytyy seuraavasta tiedotteesta:

https://www.se-technet.fi/sites/default/files/media/suomi/avauspainikkeen_toiminta_18_9_esmikossa.pdf
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?