Issue
Try to use Management Console's "Deactivate Alarms" feature, as a non-admin user, to deactivate one or more of those active alarms and the following error will appear:
"an unexpected condition was encountered while initializing the AlarmInactivator: Write to Primary data queue failed.."
Product Line
Power Monitoring Expert 9.0
Envorinment
Management Console - "Deactivate Alarm" feature
Cause
PME's MQ setup uses the "Everyone" bucket for permissions and permissions set for the "Everyone" group DO NOT APPLY to domain users by default.
Resolution
Resolution 1:
Run Management Console "As Administrator" (i.e. the right-click menu in Windows).
Resolution 2:
1. Log in as administrator of the server
2. Open the Windows Start menu and search "Computer Management"
3. Open Computer Management then expand Services and Applications > Message Queues
4. Check permissions for all of the private queues by right-clicking on each of them and selecting Properties > Security
- List of private queues to check:
- cloudagent_control
- cloudagent_data
- logsubsystemprimaryrouter_control
- logsubsystemprimaryrouter_data
- logsubsystemsecondaryrouter_control
- logsubsystemsecondaryrouter_data
- Make sure each of the queues listed above have the following permissions:
- "Everyone" group has access to allow:
- Get Properties
- Get Permissions
- Send Message
- "Administrators" group should have full access to the queue
- "ANONYMOUS LOGON" Group should only have access to:
- Send Message
- "Everyone" group has access to allow:
- Get Properties
- Get Permissions
- Send Message
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.