List of items to uninstall (from Control Panel) to uninstall RemoteConnect
Here is the screenshot from the Control Panel for uninstalling RemoteConnect. The items to be uninstalled are:
- SCADAPack x70 Device DTM
- SCADAPack CommDTM
- UnitySoControl
- RemoteConnect
- Schneider Electric HART STB Multiplexer DTM Library
- FDTEnv64Setup
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.