IO Server crashed in PSO9.0 while communicating using MicrologicX(MTZ) protocol
- PSO 9.0 CU#2
- PowerLogic Driver version is 4.3.6.1
R6025 – Pure virtual function call
Resolution:
Upgrade the PowerLogic driver to the latest version available on Exchange Community.
https://community.exchange.se.com/t5/EcoStruxure-Power-SCADA/PowerLogic-Driver-Pack-Latest-Release-for-PowerSCADA-7-40-or/m-p/150186
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.