Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
PME2020 - PM8000 Offline Device Driver not working

Environment:
PME2020-CU1 - PM8000 (f/w V2.2.1 template V2.2.0) offline device configuration.
-----------------------------------------------------
Issue:
Even after enabling offline device configuration, it is not possible to configure the device in Vista. Managers and Modules show blank for PM8000 meter. Please note that the device is disabled in MC.
The same thing works with other meters like ION7650.

a

a

Steps to Reproduce:

  1. Set "Offline Device Driver Enabled" to Yes.
  2. Set "Enabled" to No
  3. Try to link a numeric object in Vista to this meter.

If the device is enabled then it works properly.

-----------------------------------------------------

Cause:

The "Offline Device Configuration" feature is supported with ethernet and serial meters. However, not all of the meters are compatible with the offline configuration. To find the list of meters supported with offline configuration, navigate to the "...PME Installer/system/translator/offsite.xml" file (as shown in the screenshot below). The XML file lists all the devices supported with offline configuration.

The framework file name in offsite.xml file should match with the actual framework file names installed in the folder ...\config\fmwk\nd.

For PM8000 the frameworks installed are:

  1. 8000_v2.0.0_FAC-PQ_V2.0.0.0.28.fwn
  2. 8000_V2.2.0.0.0.fwn

PME2020 uses this in offsite.xml

<IONDefault Type="8000" FMWK="8000_v2.0.0_FAC-PQ_V2.2.0.0.0.fwn" />

This mismatch is causing the issue

a

-----------------------------------------------------

Proposed Solution:

  1. Change the offsite.xml file to use - <IONDefault Type="8000" FMWK="8000_v2.0.0_FAC-PQ_V2.0.0.0.28.fwn" />
  2. Restart ION Network Router Service.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

  • Aloita tästä.

    Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

  • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

    Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

    Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

  • Ota yhteyttä myyntiin

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Haluaisin saada uutisia ja kaupallista tietoa Schneider Electriciltä ja sen tytäryhtiöiltä sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, kautta. Hyväksyn näiden sähköpostiviestien avaamista ja napsauttamista koskevien tietojen keräämisen (kuvien näkymättömien pikselien avulla) viestinnän tehokkuuden mittaus- ja parantamistarkoituksissa. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia