Harmony : Is customization is possible on "antimicrobial" offer ?
Yes, legend panels are with antimicrobial feature and they are customizable.
To avoid derated customization pushbutton offer is in the roadmap and will be included in the future release performance of antimicrobial,
To avoid derated customization pushbutton offer is in the roadmap and will be included in the future release performance of antimicrobial,
Julkaistu: Schneider Electric Suomi
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.