Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on tuotenumero kaapelille jota käytetään TSXSCP114:n ja PCMIA kortin välillä ja muissa RS485 laitteissa?

Julkaisupäivämäärä: 15 elokuuta 2018

TSXSCPCM4030 kaapeli tarvitaan TSXSCP114 PCMIA kortista TSXSXA50 Modbus haaroitinlaitteelle, kun yhdistetään muita RS485 laitteita Modbus verkkoon.

Mikäli TSXCA50 Modbus haaroitinlaitetta ei käytetä, voit kytkeä tämän kaapelin suoraan Modbus RS485 laitteeseen. Tätä varten täytyy yhdistää vihreä/valkoinen (vihreä johdin jossa on valkoisia raitoja) ja valkoinen/vihreä (valkoinen johdin jossa vihreitä raitoja) johtimet Modbus laitteen RS485 portin vastaaviin Tx (Transmit) ja Rx (Receive) napoihin.

Huomio liitteenä tämän kaapelin pin tiedot eri kytkentöihin.
 


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.