Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat PCMIA-korttien akkujen TSXBATM02 ja TSXBATM03 toiminnot?

Julkaisupäivämäärä: 09 joulukuuta 2013

TSXBATM02 akku tarjoaa tarvittavan varasyötön RAM PCMCIA:n sisällön tallentamisenn silloin, kun PCMCIA kortti on irrallaan PLC:stä tai PLC:n virta on poikki.

TSXBATM03 akku tarjoaa tarvittavan varasyötön RAM PCMCIA:n sisällön tallentamiseen silloin, kun TSXBATM02 on tyhjä ja sillä aikaa kun TSXBATM02 akkua vaihdetaan.

Huom:

            1.    TSXBATM02 akussa on saatavana vikailmoitus, joka kertoo kun akku täytyy vaihtaa.

            2.    TSXBATM03 täytyy vaihtaa aina 1,5 vuoden välein, koska siinä ei ole varauksen seurantaa.


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.