Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on nimeämiskäytäntö Vijeo-Designer sovelluksessa?

Julkaisupäivämäärä: 04 joulukuuta 2018

Seuraavat merkit ovat voimassa olevia merkkejä ja niitä voidaan käyttää osien, laitteiden, kohteiden, muuttujien ja salasanojen nimeämisessä Vijeo-Designerissa.

  1. Aakkoset [a-z, A-Z]
  2. Numerot [0-9]
  3. Alaviiva[_]

Sinun täytyy käyttää eri nimiä sovelluksen kaikille kohteille. Sillä aikaa, kun sovellus tarkistaa, varmistaakseen eri nimien käytön, on olemassa skenaarioita jotka voivat johtaa samanlaisiin nimiin ja virheellisiin nimiviittauksiin.

Huomioi:

  1. Et voi käyttää alaviivaa tai numreoita nimen ensimmäisenä merkkinä.
  2. Et voi käyttää alaviivaa kohdenimenä.
  3. Java nimet ovat varattuja ja niitä ei voi käyttää kohteiden niminä Vijeo Designerissa.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.