Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä eroa on Vijeo Citect Unity Speedlink Dynamic:lla ja Unity Speedlink Static:lla?

Julkaisupäivämäärä: 04 joulukuuta 2018

Vijeo Citect Unity Speedlink Dynamic on työkalu jota käytetään yhdistämään Unity Pro*.stu tiedosto ja projekti tiedosto. Se tekee dynaamisen linkin Vijeo Citect:in ja Unity project:n välille, jolloin Vijeo Citect:ssä esiintyvät muuttujien päivitykset päivittyvät automaattisesti linkin kautta myös Unity project tiedostoon.
Unity Speedlink Static työkalua käytetään yhdistämää unity*xsy tiedostoja. Se muodostaa staattisen linkin Vijeo Citectin ja Unity Projectin välille, jolloin päivitetyt muuttujat täytyy päivittää manuaalisesti.


Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.