Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä lisävarusteita voidaan käyttää C60H-DC:n kanssa?

Julkaisupäivämäärä: 09 joulukuuta 2013

Katso liitteistä lista lisävarusteista joita voidaan käyttää C60H-DC:n kanssa.
  1. Lista lisävarusteista joita voidaan käyttää C60H-DC:n kanssa IEC sertifikaatin mukaisesti.
            90081.pdf

        2.  Lista lisävarusteista  joita voidaan käyttää C60H-DC:n kanssa UL sertifikaatin mukaisesti.


             91103.pdf

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.