Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä kuvaavat laskurit 22, 2C, 2E, 2F FIPIO viestinnässä?

Julkaisupäivämäärä: 10 joulukuuta 2013

Laskuri 2Eh ( Number of pierced Fault):

Tämä laskuri mahdollistaa diagnoosit vastaanotoista kehyksen sisällä, toisin sanoen tunnistamisen kehyksen alun ja lopun välillä.
Tämä laskuri voi kasvaa joko silloin jos kaapeli on rikki (fyysinen kerros) tai silloin, kun tapahtuu toimintahäiriö.

Laskuri 22h (Hyper Current Fault):

Tämä vikalaskuri kasvaa jos oikosulkuja havaitaan tai kaksi tai useampi liitintä (ACC7) ovat yhdessä.

Laskuri 2Ch (Frame Check Sequencr Fault) & Laskuri 2 Fh (Coding Fault):

Nämä laskurit kasvavat kun on kysymys EMC:stä.

Todennäköisimmät syyt vioille ovat:

  1. Johdotus ongelmat
  2. Liian monta laitetta yhdessä lohkossa
  3. Liian pitkä lohko
  4. Maadoitus ei toimi
Tarkistaessasi tätä verkkoa, voit käyttää TSXFPACC9 moduulia.



Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.