Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka monta Ethernet laitetta voidaan kytkeä kerrallaan ETG100 porttimoduulin kautta?

Julkaisupäivämäärä: 10 joulukuuta 2013

Kokoniasmäärä laitteista jotka voidaan kytkeä Modbus TCP/IP verkkoon, kommunikoimaan oheiskoneiden kanssa ETG100 porttimoduulin kautta
ovat seuraavat:
  1. Kytkettävien laitteiden maksimimäärä HMI kytkennöille: 64
  2. PLC laitteiden maksimimäärä: 48

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.