Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on TeSys DF2 sulakkeiden katkaisukyky?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Katkaisukyky TeSys DF2 sulakkeille
 
DF2BA (8 x 32) 20 kA
DF2CA (10 x 38) 80 kA
DF2EA (14 x 51) 100 kA
DF2FA (22 x 58) 100 kA
DF2GA (size 0) 100 kA
DF2HA (size 1) 100 kA
DF2JA (size 2) 100 kA
DF2KA (size 3) 100 kA
DF2LA (size 4) 100 kA

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.