Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat suositellut minimi ja maksimi paksuudet kaapeleille Tesys D tähti-kolmio kytkennässä?

Julkaisupäivämäärä: 07 joulukuuta 2018

Suositellut minimi ja maksimi paksuudet kaapeleille Tesys D tähti-kolmio kytkennässä ovat seuraavat:
 
Kit Minimum (Sq. mm) Maximum (Sq. mm)
LAD91217 1 4
LAD93217 2.5 10
LA9D5018 2.5 16
LA9D8018 4 25

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.