Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten saadaan deaktivoitua maasulkusuojaus Masterpact ilmakatkaisijan Micrologic 6.0 suojareleestä?

Julkaisupäivämäärä: 14 elokuuta 2018

Deaktivoidaksesi maasulkusuojaus toiminnon Micrologic 6.0 suojareleestä, seuraa alla olevaa toimintamallia:
  1. Masterpact ilmakatkaisijassa, tulee laittaa jumpperi F1-M1 ja M2-M3 liittimien välille.
  2. Poista ulkoinen sensori virtakiskoista  ja irroita johdotus sensorin ja ilmakatkaisijan väliltä.
Sellaisessa tapauksessa, että ulkoista sensoria ei voi poistaa virtakiskosta, poista johdotus sensorin ja ilmakatkaisijan väliltä. Tämän jälkeen
laita jumpperi liittimien T1-T2 ja T3-T4 välille.

Katso liitteenä oleva kuvaus toimintamallista.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.