Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Mikä on nimellinen oikosulun kytkentäkyky (Icm) arvo Compact NS MCCB:lle?
Julkaisupäivämäärä:
18 joulukuuta 2018
Nimellinen oikosulun kytkentäkyky (Icm) Compact NS kompaktikatkaisijalle on esitetty alla olevassa taulukossa ja se on riippuvainen
oikosulun katkaisukyvystä (Icu).
Esimerkki:
NS 100 N, 100A MCCB:lle 440 voltilla, oikosulun katkaisukyky (Icu) = 35 kA jolloin Icm = 2.1 x Icu = 73.5 kA.
Huom:
IEC 60947-2 mukaan, jos nimellinen kytkentäkyky (Icm) on yhtäläinen arvon kanssa, joka on määritelty IEC kappaleessa 4.3.5.3,
katkaisijassa ei ole pakollista olla merkintää.
Tämä on syy siihen, että tätä tietoa ei ole julkaistu koskien merkintää katkaisijassa ja arvoja katalogissa.
Icm voidaan laskea ohjeella, IEC dokumentissa esitetyn taulukon mukaan.
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.